This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51120:TPS51120效率计算

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673349/tps51120-tps51120-efficiency-calculation

器件型号:TPS51120

大家好、

我在项目中使用过 TPS51120。 原理图和 MOSFET 设计如下所示。

根据我的设计、我是否知道如何计算每个电源轨(5V 和3.3V)的效率? 您是否有任何计算工具可以与我分享?

感谢您的帮助和时间。

Ian

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ian、
    我们没有任何计算工具。 您可以参阅数据表效率。
    实际上、对于控制器、效率主要取决于您选择的 MOSFET Rdson。

    此致、
    Edwin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论如何感谢您的回复。