This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625-Q1:通过外部时钟进行手动扩频(&L);300kHz

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMS3655-Q1, LMS3655, LMR23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674133/lmr23625-q1-manual-spread-spectrum-via-external-clock-300khz

器件型号:LMR23625-Q1
主题中讨论的其他器件:LMS3655-Q1LMS3655LMR23625

尊敬的团队:

与我之前 关于 LMS3655-Q1的帖子类似、但客户有新的规格(更低的输出电流):

  • V-in =汽车电池
  • V-out = 5V
  • I LOAD = 0.65A 恒定电流、2A 时出现峰值
  • 最大 开关频率< 300kHz

是否可以使用此器件实现频率扫描/手动展频?

想法是使用连接到 EN/SYNC 的 MCU。 我们将应用250kHz…… 300kHz 时钟、偏差可能为+/-5%。 LMS3655-Q1与其扩频控制集成的类似概念。

这是否有效/器件锁定是否足够快、以满足时钟要求?

如果我们采用具有或不具有 FPWM 的器件、会有什么影响吗?

谢谢、致以诚挚的问候
Martin

编辑/ ps 22/03 1:30 (欧洲):某些复制粘贴出错。 重写了一些部件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    您的调制频率是多少? 此外、LMS3655器件虽然偏差为+/-3%、但使用伪随机发生器逐周期跳频。 因此、即使您将器件与10kHz 的 FM 频率同步、也要注意、您可能会将此频率视为拍频、并且其效果可能不如 LMS3655器件所具有的内置扩频效果。

    对于 FPWM 或非 FPWM、同步或同步仅在器件处于 CCM 模式时发生。 因此、如果您希望在0A 至2.5A 之间同步、则可能需要使用 FPWM 器件。

    希望这会有所帮助

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arief、
    非常感谢您的回答。

    频率调制:这是一个好问题。 我认为 LMS3655-Q1使用了锯齿式 FM 方案。 但这可能是我错的。 让我看看客户有何灵活性、不管怎样、他们都可以在 MCU 中生成类似的方案。

    但总的来说、您在实现类似这样的东西时没有看到任何问题吗? 例如、部件无法锁定到不断变化的频率?

    我的想法是订购 EVM 并询问客户是否想要像使用 LMS 一样测试器件。

    此致、
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    器件应能够锁定到您设置的频率。 只需确保您选择了 FPWM 器件、以便在0A 至2.5A 之间同步。 在 EMI 缓解方面、我仍然认为 LMS3655是一种更好的选择、因为它是一种热销杆封装、并且没有类似 LMR23625的接合线。 因此、它可以降低 IC 内部可能导致 SW 节点振铃的寄生电感。 您还可以看到、LMS3655中的引脚布局针对 EMI (IC 两侧的输入电容器)进行了优化、具有有助于降低 EMI 的反向电流环路。

    此数据表上的第22页有助于说明器件上使用的展频技术
    www.ti.com/.../lms3655.pdf

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arief、

    感谢您提供答案和后接地信息。 这对您有很大帮助!

    我将与客户讨论这些选项。

    此致
    Martin