This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:堆叠器件上的电池电压测量

Guru**** 2927940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672104/bq76pl455a-q1-cellvoltage-measurement-at-stacked-devices

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A

您好!

我的 BQ76PL455A 项目有一个小问题。

我´m 在菊花链中使用2个堆叠的 BQ76PL455A 器件开发 BMS。 两个器件位于同一 PCB 上
器件1连接到微控制器、器件2连接到 器件1上的 COMMH+/-。

可以对器件1和器件2进行寻址、并且可以为每个器件配置 GPIO。

每个器件都配有20V。
当发送 CellVoltage 请求时、 IC 1会输出正确的电压值 、但器件2始终输出  零电压

我在 IC 1和 IC2上测量了以下值:

设备1:                       |设备2:

两个器件都处于空闲模式

CHM-CHP:0、5V    | CHM-CHP:0、1V
VREF:2、5V            | VREF:2、5V
VM:-5、2V              | VM:-5、83V
V5VAO:5、2V         |V5VAO:5、961V
VIO:4、98V             | VIO:5、9V
VDIG:5、3V            | VDIG:5、98V
VP:5、3V                | VP:5、99V
NPNB:5、9V           | NPNB:6、60V

器件2的每个 VSENSE 引脚上都存在电压。
在器件1和器件2上、voltae 测量的插入是相同的、器件1和器件2之间的唯一区别是器件1配置为与微控制器通信的"主器件"。
器件2电压测量错误的原因是什么? 测量的变化值可能表示设备2工作不正常? 度量值差异的原因是什么?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Danyal、

    您可以分享您的设置图片吗? 器件2的电压表明情况不是很正确。 如果可能、我也希望看到您的原理图和布局。 我可以帮助查看这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的快速回复!

    ´s 能够分享电路图图片、我必须与 Projectleader 进行安排。
    情况下、这是很好的选择。


    此致、

    Danyal Yitik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Danyal、

    不用担心-我知道这些是保密的。 如果您想保留此隐私、您可以通过 d-Wiest@ti 直接与我联系。 com。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我给你发了一封电子邮件。



    此致、

    Danyal Yitik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我将旧 IC "BQ76PL455A"更改为新 IC、现在电压和温度测量效果良好。

    此致、

    Danyal Yitik