This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138仿真

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703007/ucd3138-ucd3138-simulation

器件型号:UCD3138

  大家好、

我正在寻找一个包含 UCD3138外设的仿真工具箱。 Simulink 和 PLECS 包括 C2000外设。 但是、我在 UCD3138中找不到用于模拟运算的软件。 是否有办法找到工具箱? 提前感谢。

  此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alican:

    我们目前没有 UCD3138外设的任何仿真模型。 由于 UCD 的混合性质(状态机+ CPU 辅助)操作,其架构非常复杂。 最好使用我们的 EVM 之一尝试器件功能。

    谢谢、

    Sanatan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。 我将尝试使用 EVM。