This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:TPS65218 DCDC1-3不变的开关频率

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684704/tps65218-tps65218-dcdc1-3-unstale-switching-frequency

器件型号:TPS65218

大家好、

我使用 TI TPS65218EVM 在 DCDC1-3上测量了开关频率。 频率最小值为1.89Mhz、典型值为1.96MHz、最大值为2.18MHz。

它看起来像是展频或抖动。 但 DCDC4上的开关频率会饱和。 两者都是强制 PWM 模式。

  我连接了两个波形。 请告诉我原因。

此致、

M.Iwasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此主题已分配给应用工程师、他将很快返回给您。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题与另一个问题重复:
    e2e.ti.com/.../683977

    此主题将被建议为已解决、因为我将回答原始问题。