This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561201:输出电压与反馈电压无关

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674678/tps561201-output-voltage-independent-from-feedback-voltage

器件型号:TPS561201

您好!

我刚刚使用提到的 IC 制造了一个电路、很遗憾我遇到了一个有趣的问题。

当我使用电阻器更改 VFB 时、输出电压不会改变。 它似乎稳定在5V 左右。

上述电路为:

 

输出应为3、3V、但为~5、27V。

我取出二极管、并将"C21"从10nF 更改为100nF。 但什么也没有。

之后、为了进行测试、我还更改了电阻器的值:

R59:2K

R60:10K

输出电压应为:0、92V

但它是5、037V

VFB 为4、19V

输入电压:12、1V

我已经将输出电容器更改为47uF、但问题仍然存在。

你有什么想法吗?

感谢您的提前帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试添加负载(例如200mA)并测试了输出电压?

    上传布局并为您进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为电感器应该连接到 SW 而不是 VBST。 它不再是降压转换器。 谢谢!