This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PoE 解决方案

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684039/poe-solution

 您能否帮助为以下要求推荐 PLC 或 POE 解决方案?

客户规格要求:

  1. 电源:直流12或24V
  2. 数据速率:最小5Mbps。
  3. 2线
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stacey,

    PoE 解决方案需要在 CAT 5电缆上连接44V-57V 电压。 CAT 5电缆具有4根双绞线(8根导线)。 这是你想要的吗? 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、不 我们想知道我们可以向客户推广何种 TI PLC 解决方案来满足此规格要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一分钱、
    此速度/数据速率需要宽带 PLC TI 没有宽带 PLC 解决方案。

    最棒的
    Matthew