This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65680:能否帮助您查看时序表并生成配置文件?

Guru**** 2590920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701066/tps65680-could-you-help-to-review-the-timing-table-and-generate-a-config-file

器件型号:TPS65680

您好!

   我尝试使用 Excel 工具生成配置文件以匹配客户的时序表、但有些项目无法修改或更改。 (例如:T5、T6、t7)

   您能帮助我们查看计时表和配置文件吗?

   非常感谢您的支持。

此致、Cage。

PS、我注意到客户的计时表与 Excel 工具有很大不同、例如 GSP2的计时。

e2e.ti.com/.../4454.Timing-Check.xlsx

e2e.ti.com/.../1307.12-GCK-with-2-GSP_2C00_-GGP1_2C00_-GGP2_2C00_-GCP_5F00_CC.txt

e2e.ti.com/.../TPS65LUX_5F00_sequencer_5F00_12-GCK-with-2-GSP_2C00_-GGP1_2C00_-GGP2_2C00_-GCP.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此问题通知了我们的专家。 请在6月25日前回复

    此致、
    Shinya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinya、

    很抱歉打扰您、您今天是否有更新?
    非常感谢您的支持。

    此致、Cage。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Cage、

    正如我们在电子邮件中所讨论的、我们需要介绍有关此部件的许多详细信息、因此我们将继续通过电子邮件进行讨论。

    此致、

    辽卡特