This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:VIN UVLO

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674574/tps54331-vin-uvlo

器件型号:TPS54331

在数据表第11页中、给出了 Ren1、Ren2和 Vstart、Vstop 之间的等式。

和"VEN 是1.25V"的使能阈值电压

那么、Vin=1.25V、对吧?

如果是这种情况、我建议您只需指定1.25V、否则很容易将 Ven 误解为 EN 引脚上的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将研究这个问题、并在周一返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、您的理解是正确的、Ven=1.25V。