This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:BQ24450三极管损坏

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674858/bq24450-bq24450-triode-damage

器件型号:BQ24450

大家好:

我对 BQ24450有疑问。

 

我们在生产线上找到了死 MJD32CT4 (原理图下方的 Q1)。

我现在要检查什么是问题。

 

-无 VIN (不插入16V)

-已连接13V 电池

 

我测量了 MJD32CT4发射极和基极电压。

-发射极电压= 0V

-基准电压= 6.7V (此位置与 bq24450的 DRVC 相同)

在这种情况下、测得的 MJD32CT4 VEB (发射极-基极电压)为6.7V、超过了绝对最大值 额定值(VEB =-5V)。

 

1.我的测量值是否正确?

2. DRVC (bq24450的 PIN16)的电压是6.7V 是否正确?

3.这个问题吗?

e2e.ti.com/.../BQ24450-_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    您是否有其他工作单元、是否比较了 Q1上的电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Bill
    我的朋友公司使用的是 BQ24450、现在是 Q1损坏问题的产生。 我想知道、PIN16的电压是6.7V 正常电压。 Q1中使用的电压耐受电压仅为5V。 Tks