This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5176:降压桥臂中出现大振荡。

Guru**** 2589710 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, CSD18532Q5B, CSD17573Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702553/webench-tools-lm5176-large-oscillations-in-in-a-buck-leg

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: CSD18532Q5BCSD17573Q5B

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我正在开发基于 LM5176的铅电池和超级电容器充电设备

9V 至15V 输入电压 ……  0-15V 9A 输出 CCM -模式;抖动-禁用;无偏置电源;频率250 KHz。

我在 降压和降压桥臂中使用了 IPD031N06L3GATMA1 MOSFET。 CIS 10 000 pF; Qg 59 nC。

现在、我将新的一 个安装在降压桥臂 CSD18532Q5B 中。  CIS 3 900pF; Qg 44 nC。 以将容量负载降低至 lm5176。

在升程桥臂中、我安装 CSD17573Q5B。

   替换后、我会在降压桥臂中看到较大的振荡。

问题出在哪呢? 恐怕是因为 UD 最大值=30V 可能会过载。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    必须正确探测 SW 电压、使其尽可能短的接地导线。 这将提供更准确的峰值电压读数。

    当更改 MOSFET 时、该振铃频率和峰值将会由于多个参数而变化。 解决此问题的最佳方法之一是添加缓冲器并对其进行调优、以确保开关节点上的振铃不超过 MOSFET 电压。 下面是 一个应用手册 、介绍了如何正确调节缓冲器。

    -Garrett