This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS28225:TPS28225驱动器栅极问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS28225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701895/tps28225-tps28225-driver-gate-issue

器件型号:TPS28225

尊敬的  

下面是我的电路拓扑,输入开关频率为150kHz

有时会出现 LGATE 未输出,但 UGATE 继续输出,测试硬件形式、如下所示,1通道为 UGATE,2通道为 LGATE

从数据表中,不应显示此工作站、请帮助检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您询问 TPS28225! 使用此设备与应用工程师进行即时交流。

    您能告诉我15V 电源和 GND 之间电容分压器负载的用途吗? 其谐振频率为36khz、这可能会解释 UGATE 上的振荡。 此外、该原理图中似乎没有 VDD 电容、这可能是我们需要研究的问题。

    我们需要知道相位引脚执行的 wrt UGATE/LGATE 操作、以便我们可以查看引导电容器是否正确充电以及 LO 通常是如何工作的。 在正常运行和缺少 LO 运行期间、您能否使用 LGATE、UGATE、PHASE 和 PWM 重新获取该图。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    您是否仍然遇到此问题? 您很想分享一下您是如何解决它的?

    谢谢、