This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61081-Q1:取决于开关频率结果

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673010/tps61041-q1-on-the-result-of-switching-frequency

器件型号:TPS61081-Q1

大家好

我的客户担心开关频率导致的噪声。

是否有显示以下关系的图形或计算公式?

1、开关频率与输出电流间的关系。

2、开关频率与环境温度间的关系。

此致、
高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、开关频率与输出电流间的关系。 请检查以下公式。

    2、开关频率与环境温度间的关系。 我们没有这些数据、但我们发现 FSW 在高温下变得非常高。 我们将检查根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen - San

    您需要快速响应。

    1.我明白了。 我会回复客户。
    2.何时可以收到确认结果?

    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在工作台上进行检查、发现在高温下频率变化很小。 变化主要是由电感器引起的。 因此,您需要检查输入电阻变化曲线的温度,然后加上大约+_5%的 IC 容差,这就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen - San

    感谢您的回答。

    我明白了。

    此致、
    高志林