This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/BQ34Z100-G1:请给我提供用于测试的 srec 文件(电池 typr--12v,1.3Ah)

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684304/webench-tools-bq34z100-g1-please-give-me-the-srec-file-of-battery-typr--12v-1-3ah-for-testing

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好,

我正在使用  Bqstudio 的 Bq34z100-EVM 测试类型为:铅酸- 12 v、1.3 Ah 容量。

我正在测试电池的学习周期1个月 ,能够在 Bq-studio 中获得电压,但我无法成功完成学习周期。

请提供电池类型的工作 srec 文件或 Golden Image 文件:铅酸,12v,1.3Ah 容量,以继续我的测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Manoji、
    您可以在此处下载 srec 文件。 www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Bdefar、

    请提供测试电池的黄金映像文件,规格为:铅酸,12 v,1.3 AH。

    在 bqstudio 中、与 Panasonic 公司的 Chem ID 规格相同:R121R3P..-与-ID-0802匹配。

    以便我能够查看电池容量参数 iE 剩余电量、完全充电容量等。 因为这个参数将在学习周期后更新。所以我无法成功学习周期。 因此、我请求提供上述规格的黄金映像文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Manoji、
    请使用 bqstudio 获取附带的 ID 和黄金映像。