This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5916:TLC5916单线控制

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5927, TLC5926, TLC5916, TLC5917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701018/tlc5916-tlc5916-one-wire-control

器件型号:TLC5916
主题中讨论的其他器件:TLC5927TLC5926TLC5917

尊敬的 TI:

是否可以从以下驱动程序之一获得 PSPICE 模型/测试台:TLC5916、TLC5917、TLC5926或 TLC5927?

我想使用 TLC555D 计时器对驱动器进行仿真。 这个计时器的型号我从您的网站上找到、但我找不到任何驱动程序型号。

感谢你的帮助

BR

Marcin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Marcin、

    抱歉、我们没有适用于这些器件的 PSPICE 模型。

    感谢您的理解。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!
    您是否知道使用一个 TLC555D 计时器可以驱动多少个 TLC5927 LED 驱动器?
    谢谢
    此致
    Marcin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Marcin、

    由于 TLC5927可采用菊花链方式、刷新率决定了可以一起驱动的数量。

    例如,同时使用 N TLC5927,您需要发送一次 N*16位数据,然后可以使用 SlCK 计算刷新率。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    我只对单线控制选项感兴趣:

    因此、如果我有8个驱动器、它们具有单独的开/关控制信号。 我需要8个计时器还是1个计时器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Marcin、

    您可以使用一个计时器并将所有 CLK/LE 连接在一起。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth