This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62821:创建 WEBENCH 设计时出现问题-可能出现错误

Guru**** 2928100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674668/webench-tools-tps62821-issue-when-creating-a-webench-design---possible-bug

器件型号:TPS62821

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

使用 TPS62821为以下参数创建设计时、WEBENCH 似乎存在问题:

VIN = 3.3V +/- 10%

Vout = 0.7V

Iout = 200mA

点击"show why parts were not found (显示未找到器件的原因)"时、不会显示任何内容。  您可以就此发表评论吗?  谢谢!

此外、问题- 您是否正在使用 WEBENCH 中的一项功能、让您在反相降压/升压配置中配置降压转换器以获得负输出电压?

此致、
Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    问题现已解决。 您将能够在我们的下一个量产版本中在 TI.com 上创建设计。
    完成后、我们将通知您。
    此器件配置为仅用作降压转换器。 目前、对于该器件、我们不支持反相降压/升压配置。

    谢谢、
    Kiran Kumar