This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:敬请推荐适用于60W 应用的降压解决方案

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684806/lm5119-please-kindly-suggestion-buck-solution-for-60w-application

器件型号:LM5119

您好!

现在、我们有一个直流/直流降压规格、如下所示。

输入电压:12 ~ 56V

输出电压:5V

输出电流:12A

 

请提供有关降压解决方案和类似参考设计的最新建议以供参考。

谢谢。

 

 

此致、

Eric

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    LM5119是一款双通道控制器。  对于12A、一个相位就足够了。

    我想您可以使用 Webench 设计器来找到合适的解决方案。

    Webench 设计器位于右侧下方的链接中。

    www.ti.com

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    是的、我已经运行 webench、但仅显示 LM5119 PN。

    因此、我需要您对此提出更好的建议。

     是否存在 Webench 问题?

    谢谢。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    似乎没有适合您的设计的单通道控制器。
    我想您可以使用 LM5119、并且只使用一个通道来实现12A 负载。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或者、您也可以使用 LM5119两个通道来创建两相设计、以实现效率/纹波等更好的性能

    谢谢