This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62823:最大输出电压

Guru**** 2590920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702381/tps62823-maximum-output-voltage

器件型号:TPS62823

您好专家、

我的客户对 TPS62823有两个问题。

  • 为什么该器件可以支持100%占空比?
  • 如果确认100%占空比、为什么最大输出电压只能为4V?

非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ann、

    我很高兴为您提供支持。

    -只要满足输出电压目标、TPS62823控制技术就能够保持 HS 开关打开、而无需将其关闭并打开 LS 开关。 因此、这会导致100%模式运行。
    -4V 是建议的最大工作条件(DS 表7.3)。 请勿在这些值之外使用此器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Emmanuel、

    感谢您的回复。

    我们如何在不刷新自举电容器的情况下保持 HS 开关打开? 最大输出电压的限制是什么? 由于设置了100%占空比、因此 Vout 是否应接近 Vin? 谢谢!

    此致、

    Ann Lien