This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5971:TLC 5971典型应用电路

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684757/tlc5971-tlc-5971-typical-app-circuit

器件型号:TLC5971

大家好、我必须使用数据表图31中的图表创建一个应用程序来控制3个 LED-RGB 芯片或9个 LED (3个红色、3个绿色和3个蓝色)、这些 LED 的供电电压为5V、但只有一个驱动器、因此没有可选的 LED。
我有两个问题:
1) 1)在 DS 上指示电源间隔6÷17V、但我认为这是指每个输出使用两个串联 LED 的情况;但是、在我的情况下、我只有一个 LED。 是否允许使用5V 电源?
2) 2)由于我必须控制 RGB LED 以获得色度范围、在 PWM 模式下是否可以单独管理用于9个 LED 的输出? 我是要以不同的方式确定每个 LED 的导通时间、而不会产生闪烁效应或其他有害影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sisto、

    1) 1)是的、您可以使用5V 作为电源。
    2) 2)是的。 从数据表中可以看到:"每个输出通道具有独立可调电流、PWM 灰度(GS)阶跃为65536 PWM。" 因此、您需要的是可以实现的。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Kennet