This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22676:LM22676中短路的原因

Guru**** 2386510 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22676
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701074/lm22676-cause-of-short-circuit-in-lm22676

器件型号:LM22676

在上面的电路中、测试开始时 VIN 引脚和 SW 引脚出现短路、这以前没有发生过。原因是什么?LM22676或测试过程是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够帮助澄清您的测试和短路条件?

    当您看到此行为时、您正在运行什么测试? 您能解释一下测试设置和测量的内容吗?

    其次、当您说短路时、您是指器件在电流限制下运行、还是指 VIN 短接至 SW 引脚(VIN=SW)?

    谢谢、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    首先、感谢您的回复。

    在编写程序时发现此问题。 发现程序无法写入、测量后输出异常(输入=输出= 12V)。芯片的 VIN 引脚和 SW 引脚在断电后短路(VIN=SW)。

    谢谢、
    李伟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Baron、

    如果我理解正确、则器件在第一次以12V 电压启动后出现短路(VIN=SW)。 是这样吗? 器件在启动前是否正常运行、或者在初始启动时是否正常运行? 您可以在其他电路板上重复此故障吗?

    关于您的测试设置:
    1.您是否在打开直流电源(不是热插拔启动)的情况下供电? 这是您打开电路板的时候吗?
    2.是否加载了器件? 如果是、它是电阻负载还是电子负载?
    3.您是否有与电路板的其他连接?

    谢谢、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn、您好!

    感谢    您的帮助。我们发现 LM22676周围的异常电容导致了故障。请问您对 LM22676有没有任何建议或注意事项?


    谢谢、
    李伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Baron、

    我很高兴听到您找到了您失败的根本原因。

    在产品文件夹中、您将找到数据表、EVM 和快速入门计算器。 我建议您使用 LM22676并借助快速入门计算器开始任何设计、快速入门计算器将帮助您为设计选择组件。 其次、数据表的应用部分是一个很好的资源、用于了解应用电路中的推荐组件。 最后、该 EVM 提供了应用电路以及优化布局的极好示例。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn