This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/PMP5112:调光

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV431, TPS92560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671988/webench-tools-pmp5112-dimming

器件型号:PMP5112

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我构建并使用 PMP5112 SEPIC PFC LED 驱动器。 输入为75VAC 时、输出约为89VDC、电流约为500mA。 即使使用散热垫、LED 灯串也会变得非常明亮和热。 我被告知将 R22从100K 电阻器更改为较低的值、并添加一个串联可变电阻器来调暗 LED。 它可以正常工作、但我希望将最大电流限制为300mA。  有什么关于如何更改设计的想法? 我想 R4和 R13会发生变化。

谢谢、

Tom  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢您关注 PMP5112。 如果我可以建议一个替代方法、请在 R19上安装一个255kΩ Ω 电阻器(假设 R22仍然是100kΩ Ω)。 这应将 TLV431并联稳压器的调节设定点更改为4.4V、并将 R2上的电压调节为600mV。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的回复和建议。 我会尝试这种方法。 R22已更改为50K 固定电压和100K 串联变量、以应用一些调光功能。 如果更改 R19会将电流降至300mA、我可能应该返回到100K 的固定电阻器。  

    此致、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    您是否有机会使用新的电阻器值进行测试?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    还没有。 第二天应该可以完成。 但是、您的想法让我想到了新的设计变化。 我想我应该回到 R22、作为一个固定的100K 电阻器。 如果我安装了一个与 R19串联的50K 可变电阻器、并使用该电阻器将电流从500mA 更改为300mA、您会怎么看? 可变电阻器与 R22串联、必须先将逆时针完全设置为零。 如果将其设置为接近50K、则电路不会启动。 与 R19串联可使其更加稳定。

    我正在完成另一个项目、这是下一个项目。 供参考、我在两年前为客户构建了 LCD 背光测试仪、他们现在需要另一个测试仪。 他们正在使用3个 LED 灯串测试电路板、具体情况如下。 组装后、有散热焊盘和散热器、可散热。 但是、在这些 LED 消耗 500mA 电流的情况下、它们非常明亮、并且会变得非常热。  在500mA 电流下、它们无需很长时间即可熔化压片上的焊料。 电流为300mA 时、热量更少、 可以保持更长的导通时间。  此电路适用于2个 LED 灯串:一个带有26个 LED 灯串、另一个带有27个 LXHL-PR09 LED 灯串。 第3个灯串有109个橙色 LED。 我将 TI ckt PMP6008 (TPS92560)用于该灯串。 这些 LED 消耗的最大电流为70ma、可以保持开启状态、无需担心过热。  

    此致、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    将可变电阻器与 R19串联放置应该是可以的。 我在使用这种方法时没有发现任何问题。 请告诉我、如果您有机会、您的测试是如何进行的。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    想在周一早上之前把这个交给你。 是的、这比将可变电阻器与 R22串联放置要好得多。 在我的测试中、我将 R19的电流设置为221K (我没有255K)、对其进行了 Tombstoning、并将100K 电阻器与 R18串联。 下面介绍了它现在的工作原理;使用可变电阻器全顺时针(0欧姆)时、通过 LED 灯串的电流为500mA、正如设计的那样。 电压@ TP6为0.785v 和@U2-2 3.98V。 逆时针转动可变电阻器并监控电流、电流在可变电阻器@Ω 约70K 欧姆的情况下降至150mA。 此时、电压 TP6为0.206v 和@U2-2 4.73v。 如果我增大电阻、电压@TP6会降至200mV 以下、LED 闪烁。 因此、我想我应该采纳您关于 将 R19更改为更高值的建议、并串联一个50K 可变电阻器、而不是100K。

    非常感谢您提供的此修改提示。

    此致、

    Tom