This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 宽范围输入:85CVA 至440VAC 电源

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28722, PMP10236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684425/wide-range-input-85cva-to-440vac-power-supply

主题中讨论的其他器件:UCC28722PMP10236

你好,工程师。。 请建议在85VAV 至440VAC、50Hz 的输入范围内采用具有成本效益的紧凑型拓扑、隔离式拓扑可消耗最大60W 的输出功率。 假设输出电压为12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prajoth、您好、感谢您关注德州仪器和我们的 TI 设计。 我们没有完全匹配的设计、但请查看我们的 PMP10236 TI 参考设计、该设计采用我们的 UCC28722反激式控制器、并让我们知道这是否接近您可以使用的功能。 我们的欧洲可能还有另一种设计、但需要另外一天来研究这种设计。

    此致、
    John Fullilove