This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ50002EVM-607:通过 I2C 进行无线充电操作频率控制

Guru**** 2588835 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ50002A, BQ50002, BQ500511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682841/bq50002evm-607-wireless-charging-operation-frequency-control-via-i2c

器件型号:BQ50002EVM-607

  是否有任何方法可以通过编程方式控制无线充电输出频率? 目前、我们能够使用 Battery Management Studio 查看输出频率(122kHz)、但它显示为只读、我们无法控制其值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ50002EVM-607 (BQ50002A/511A)系统的频率未固定、它将在205kHz 和110kHz 之间变化以调节工作点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我知道 BQ50002的频率不是固定的、可能会根据某些协议发生变化。
    我的问题是、我们是否可以通过编程方式控制用户空间中的频率。 在我的项目中、我有一个 MCU 通过 I2C 连接到 BQ50002EVM、我想使用 MCU 中的控制算法自适应控制工作频率。 有可能吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行频率不能由 I2C 控制。

     bq50002A + bq500511A TX 是一款 LLC 谐振拓扑电源转换器、频率将发生变化以满足输出功率要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它可以控制相位或振幅吗?

    如果人们无法对该 EVM 进行某种控制、那么该 EVM 与商用产品之间的主要区别是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "它可以控制相位或振幅吗?" --在器件内部,这是不固定的。
    "如果人们无法对该 EVM 进行某种控制、那么该 EVM 与商用产品之间的主要区别是什么?" -- EVM 和商用产品非常相似,对电源部分的控制也相同。 系统设计为满足 A11 TX 的 Qi 要求。