This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:关于 EEPROM 模式下的断电

Guru**** 2892990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674059/tps65910-about-power-off-at-eeprom-mode

器件型号:TPS65910

您好!

关于 TPS65910AA1 EEPROM 模式下的断电、我的客户提出了一个问题。

(问题)

・在此模式下、是否需要 DEV_OFF 或 DEV_OFF_RST 控制位来进行断电?

根据数据表第47页、这些控制位设置为1以禁用加电。

但断电序列似乎是通过图5-2 (D/S 第39页)上 PWRHOLD 的下降沿启动的。

和图3 (用户指南第6页)。

EEPROM 模式下的断电是否仅需要 PWRHOLD 控制?

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加电禁用条件仅会阻止器件满足"加电启用"要求。

    换句话说、如果器件处于关闭状态、则在以下情况下将不允许 PMIC 进入活动状态:

    • PWRON =低电平、或
    • 裸片温度>热关断限制、或
    • DEV_OFF 位= 1b、或 DEV_OFF_RST 位= 1b

    但是、当器件处于活动状态时、进行排序并进入关闭/睡眠状态的唯一要求是将 PWRHOLD 引脚拉至低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我获得了该信息并通知了我的客户。
    非常感谢!

    此致、
    Tao2199