This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:电流感应

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684852/ucc28070a-current-sensing

器件型号:UCC28070A

您好!

我想将您的产品用于交错式 PFC、我的问题是、是否可以使用分流电阻器进行电流感应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Mame

    UCC28070A 需要一个介于0至3.6V 范围内的电流感测信号-例如、请查看数据表的图20。 无法通过电阻器生成此 CS 信号振幅。 如果您确实在 MOSFET 的源极使用了电阻器、则需要使用放大器将信号振幅提高到控制器所需的电平、并考虑所有相关的输入失调电压、Vcc 定序等问题

    DS 中显示的电流感应变压器解决方案是一种为该控制器生成 CS 信号的可靠解决方案。

    此致
    Colin