This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:偏置问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702610/lm5170-q1-biasing-issues

器件型号:LM5170-Q1

团队、

我一直在使用 LM5170-Q1 EVM、并且一直遇到偏置问题。 我尝试在降压模式下运行 EVM。 10V 偏置和 UVLO 分别发送到偏置电源原理图的 U3引脚1和3。 但是、U3引脚5不会产生5V 偏置。 仅产生该偏置、当我直接向主 J17引脚25施加电压时启用降压模式黄色二极管。 当将5V 电压施加到 J17引脚25时、黄色二极管导通、表示 EVM 处于降压模式。  但是、12V 端口的输出仍然为零伏。 有时、24V 输入电压降至14.5V、但它不会保持该值、并且很少测量该值。 您是否对正在进行的工作有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安德鲁斯:
    可能是因为设置不正确。 我建议您按照用户指南将所有跳线放置在正确的位置。
    www.ti.com/.../snvu543a.pdf
    如果需要在降压模式下、请连接 J21引脚2和引脚3。
    打开 HV 电源(48V)
    您应该为 J1 (UVLO)提供3.3V 电压以启用器件。
    然后、我认为您可以获得5V 偏置。