This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:FET 选择

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684640/ucc24612-fet-selection

器件型号:UCC24612

你好。

我们正在考虑使用 UCC 256301。
我们考虑在次级侧通过同步整流实现 UCC 24612-2。

我们选择了 FET、


与反激式不同、次级侧谐振电流波形在导通后立即具有较小的电流。

当 mΩ 导通电阻较低(例如8k Ω)的 FET 时、

当最短导通时间结束且 VTHVGOFF 小于9mV 时、栅极关闭。

因此、我认为不能使用导通电阻较低的 FET。
这种想法是否合理?

有关详细信息、请参阅附件。

感谢 you.e2e.ti.com/.../UCC24612.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishi-San、您好!

    你是对的。 在 LLC 电流形状下、FET 导通电阻过低会导致 SR 提前关断。
    您可以尝试使用具有较高 RDS (on)的 MOSFET 来解决此问题、并查看效率是否可接受。

    或者、另一种可能的解决方案是通过使用一个连接到 FET 栅极的串联电阻来减慢 Vgs 的上升时间并防止饱和、从而延迟现有 SR FET 的硬接通。 选择一个足够高的栅极电阻器值、以便在 LLC 电流的上升部分期间使 RDS (ON)保持更高、直到电流足够高、从而在 FET 饱和时使 Vds <-9mV。 然后、在栅极电阻器上添加一个并联二极管、以保持快速关断驱动。

    我希望这些想法能帮助您在 LLC 应用中成功实施 SR 解决方案。

    此致、
    Ulrich