This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54061:输出320mA (最大值)和220mA (典型值)是否正常?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702341/tps54061-is-it-ok-to-output-320ma-max-and-220ma-typ

器件型号:TPS54061

你(们)好

 与所连接的 TPS54061一样、是否可以在输出约为340mA (最大值)/220mA (平均值)的情况下使用 TPS54061?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件的最大持续负载为200mA。

    高侧电流限制将在250mA 至500mA 之间变化:

    如果峰值电感 器电流达到电流限制阈值、器件将进入电流限制操作。

    此致、

    Katelyn Wiggenhorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn

    在这种情况  下、输出电流持续为220mA、电流限制不起作用、因为它小于电流限制。

    我想了解220mA 是否是此器件的保证值(220mA 是否会导致此器件出现任何故障、我是说)。

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takahashi、您好!

    当峰值电感器电流达到电流限值时、将触发电流限值。 与峰值电感器电流=电流限制电平相关的负载电流将取决于所选的电感器/VIN/开关频率。 您可以在数据表中看到:"使用公式29、确保在最大输出电流时不超过高侧电源开关的最小电流限制。"

    您需要确保器件在正常运行期间不会进入电流限制保护。

    如果还有任何疑问、请告知我。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn