This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 变压器隔离边界

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681530/transformer-isolation-boundary

通常情况下、如何连接变压器的隔离产品(假设存在)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    请浏览 www.ti.com/.../login.shtml 上 TI 库中的材料 、您将找到有关隔离式变压器设计的大量信息。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎说隔离边界应接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Andy

    通常、当我听到"隔离边界"一词时、我会考虑初级和次级隔离的构建方式。 材料是绝缘体、因此我不理解您对接地的问题

    可以澄清吗?

    谢谢
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在旧计算机电源的变压器中、当我取出内核并解开初级绕组和输出次级绕组之间的绕组时、我发现一个薄铜板覆盖在胶带上、并连接了一根导线。 我无法确定变压器外部的连接位置、但我假设这是隔离边界、这正是我要问的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andy


    现在这是有道理的。 薄铜板的用途是在变压器初级侧的绕组和次级侧的绕组之间提供一些静电屏蔽。 该屏幕可显著降低初级侧与次级侧之间的杂散电容。 变压器高压初级侧上的开关操作-在较小程度上是低压次级侧-将通过此杂散电容驱动共模电流、从而增加在 PSU 输入端测量的传导 EMI。 屏幕会将这些电流转移到本地交流接地(通常是开关 MOSFET 的源极)、并降低 EMI。 当然、屏蔽是绝缘的、以防止对初级绕组或次级绕组短路。 一次侧和二次侧之间的绝缘设计受 EN60950等安全法规的约束、最近受 EN62368的约束。

    请查看 https://www.ti.com/seclit/ml/slup338/slup338.pdf 文档中的图29 

    TI 还在 http://www.ti.com/ww/en/power-training/login.shtml 上提供了大量与 PSU 设计相关的信息库 。例如、slup338文档位于该库中

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、现在我了解这是什么。 假设它应该连接到接地端、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    将屏幕连接到保护接地(PE)(黄色/绿色导线)实际上并不是最好的操作。 问题在于、变压器的初级侧具有到屏幕的寄生电容、其上具有高振幅开关电压波形、可将电流驱动到屏幕。 然后、屏幕上"拦截"的电流将流入 PE 并通过实时和中性返回。 EMI 扫描测量将包括该电流。

    返回电流的最佳位置是开关 MOSFET 的源极或其他一些交流接地-通常是下面浅绿色的节点之一。 虽然通常屏幕连接到 MOSFET 的源极、但很难预测哪一个最合适。

    下面的蓝色线表示连接到 PE (GND)的变压器屏幕。 屏幕中的任何电流都必须通过 L1和 L2返回到其源极。 当然、有些电容器将绕过 L1和 L2并流过标有 CY 的电容器、但此处的电容量受限于保持泄漏电流合理以避免 ECB (GFCI)跳闸的需求。

    希望这一点很清楚。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致

    Colin