This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2852:CF 是否有任何选择条件?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702789/lm2852-are-there-any-selection-conditions-for-cf

器件型号:LM2852

大家好

我的客户将 LM2852用于其生产板、
他们使用 GRM188R61A105K 作为参考
(他们从 LM2852X 演示板中选择了 GRM188R61A105K)

-采用 GRM188R61A105K (CF)的 LM2852XMXA-3.3
-采用 GRM188R61A105K (CF)的 LM2852XMXA-1.5


然后、他们希望将电容器变为小尺寸、因为电容器的输送情况变得糟糕。

选择 CF 是否有任何条件?
它们尤其关注直流偏置特性。 (5V 输入电压)

换句话说、LM2852能否将 GRM033R61A105ME15用于 CF?

请提供建议。

此致、
本田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本田、
    除了直接遵循10欧姆和1.0 uF 的建议值外、没有提供选择 CF 和 RF 的指导原则。 您正确地关注直流偏置。 我个人总是检查它。 我认为 gr033R61A105ME15的选择不是很好。 我会在您的直流电压下寻找至少具有0.7uF 电容的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    你(们)好

    感谢你的答复。
    我要给你参考。

    ​此致、
    本田