This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518EVM-878:如何在不使用 MCU 板的情况下加电

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674851/tps92518evm-878-how-to-power-on-without-mcu-board

器件型号:TPS92518EVM-878
主题中讨论的其他器件:TPS92518

尊敬的工程师:

如果我们想演示不带 MCU 板和 GUI 的 TPS92518 EVM、

您是否知道 SPI 引脚是否可以悬空?

如果不是、我应该为 SPI 引脚上电提供什么正确的信号?

 

因为现在我们提供 Vin=12V、en=7V 和 PWM=5V、并且板栅极引脚没有任何输出。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pearl:

    就我们批准的订单而言、我们同时批准了 TPS92518EVM 和 LEDSPIMCUEVM。

    它们可能处于不同的发货状态,但需要让 LEDSPIMCUEVM 与 TPS92518EVM 配合使用。
    请等待 LEDSPIMCUEVM 到达。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Issac、
    感谢您的快速回复。
    我们收到了 LEDSPIMCUEVM。
    但客户希望使用自己的 MCU、该 MCU 由终端客户分配。
    这就是他们询问如何使用 LEDSPIMCUEVM 通电的原因。
    谢谢你。