This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:VDD 和 VPWR 上电序列

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674790/tps23861-vdd-and-vpwr-power-up-sequence

器件型号:TPS23861

您好!

我们收到了客户关于 TPS23861的问题。
请帮帮我们。

[问题]
我们的客户正在考虑以下上电顺序。 对此是否有任何担忧?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    我们有一份应用手册、其中讨论了 TPS23861上电注意事项(www.ti.com/.../slva723.pdf)。 请看一下。 主要规则是在 Vpwr 达到其 UVLO (18.5V)之前保持低电平复位(<0.9V)、并确保3.3V 通过 VUVDDR 单调上升、而不会下降到低于 VUVDDF 的水平。 谢谢。  

    此致、

    一分钱