This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3881:关于 EN 引脚的延迟计算

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701475/lm3881-about-the-delay-calculation-of-en-pin

器件型号:LM3881

您好!

我们的客户对 LM3881的 EN 引脚有疑问。
计算公式如下所示。

T=1.22V x C/7uA  (D/S P11)

是否需要考虑比较器基准电压的变化?
在整个温度范围内、规格为1.0Vmin 至1.5Vmax。 我认为很难确定适当的价值,因为它很广泛。
另一方面、在图3中、它不是那么宽(1.21V ~ 1.23V)。 "启用阈值与温度间的关系"。

请给我建议。
谢谢你。

Hiroshi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图3是 EN 和 TEMP 之间的典型特征。 该公式基于典型值。 您不仅需要考虑基准变化、还需要考虑电流源、以获得最小/最大情况。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉我迟到了。
    这个问题已经解决。
    感谢您的建议。

    此致
    Hiroshi