This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:具有两个分离轨输出的直流降压

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54240, LM5160, LM5161, LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674047/tps54240-dc-buck-with-two-split-rail-output

器件型号:TPS54240
主题中讨论的其他器件: LM5160LM5161LM5017

大家好、我的客户将在+/-电源中使用 TPS54240、参数条件为 :9V 输入、+15V 输出/0.18A、-15V 输出/0.18A。

由于 TPS54240是降压转换器、 因此输出端有耦合电感器、TPS54240是否适合此应用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xianrong、

    对于耦合电感器/Fly-Buck 类型的操作、您需要有一个同步稳压器。 TPS54240是非同步的、因此不允许负电感器电流、这意味着次级绕组的调节(-15V 输出)将丢失。 对于此类应用、请使用 LM5017;LM5160和 LM5161也是为此而构建的、但用于更高的负载电流。

    此致、
    -JP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS54240是直流降压转换器,是否可用于升压电路?? 9Vin、+15Vout/180mA、-15Vout/180mA、输出电压的绝对值大于输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它不能用作升压转换器。 它是降压转换器。 输出电压将始终低于输入电压。 当输入电压为9V 时、+Vout 只能是低于9V 的电压。 如果使用反相降压/升压设计生成 Vout 轨、则可以保持该轨。 如果您希望使用一个降压转换器通过耦合电感器生成+Vout 和-Vout、建议选择具有 FPWM 运行模式的同步降压、如上面的 JP 所述。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FPWM 是什么意思?

    例如:19V 输入电压,+12Vout/3A,-12Vout/1.5A;

    19V 输入电压,+15V 输出电压/180mA、-15V 输出电压/180mA。
    两者都是(输出为正负、负载不同或不相同),我可以选择直流同步降压、是吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FPWM 表示强制 PWM、这意味着它允许负电流在低侧 FET 上流动

    是的、降压转换器可配置为提供正输出和负输出。 请注意、当用于提供负输出时、降压转换器的输入电压额定值应高于 Vin+|-Vout|。 降压额定电流还需要高于负电源轨所需的最大负载电流。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。