This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54550的环路响应

Guru**** 2652495 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684822/loop-response-of-tps54550

主题中讨论的其他器件:TPS54550SwitcherPro

我对 TPS54550有疑问。

请告诉我们环路响应的数据。

①Vin = 12V

  Vout=6.0V

  Iout=4.7A

  FSW=250kHz

②Vin = 12V

  Vout=9.0v

  Iout=3.6A

  FSW=250kHz

我们的客户尝试使用 Switcher Pro。

但它们无法更改频率。

该频率固定为500kHz

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西泽-圣、

    让我来看看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西泽-圣、

    在 SwitcherPro 中 、您必须使用"高级输入"来选择替代开关频率: