This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006:LV2862无负载纹波问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LV2862, LMR16006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696632/lmr16006-lv2862-no-load-ripple-problem

器件型号:LMR16006
主题中讨论的其他器件:LV2862

您好,团队

     我们的客户使用 LV2862。 VIN = 22V,Vout = 11V。  目前、空载模式下测得的纹波大于30mV。  

我希望获得低于10mV 的较小无负载纹波。  应该如何设计它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我请您与我们的 LMR16006专家 Ambreesh 交流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪

    您能否共享开关节点和输出波纹波形? 当器件处于 PWM 模式(即较高负载)时,您仍然可以看到纹波。

    您还可以分享您的布局。

    Ambreesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hardy、

    看到我们没有听到您的声音、我们认为这个问题已经解决了吗? 如果没有、请告知我们?

    谢谢。

    David。