This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62040:软启动问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674450/tps62040-softstart-issue

器件型号:TPS62040

尊敬的 TI:

我们将就软启动问题与您联系。

电路配置如下。

问题是启动延迟了现有产品(EUP3412)。

1.35V:EUP3412 (电源序列)

2.1.35V : TPS62040电源序列

我需要做什么来更改开始时间?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BJ、

    不清楚您的问题是什么。 TPS62040的输出电压是否为1.35V?

    什么是 EUP3412?

    此外、TPS62040非常旧、需要比您使用的2.2uH 更大的电感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    竞争对手的产品(EUP3412)已停产、并且使用了引脚对引脚功能的 TPS62040。
    目前、是否有办法快速解决1.35V 延迟启动的问题?
    与现有产品相比、TI 产品在启动时的响应速度较慢。
    可以解决这个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BJ、

    感谢您解释 EUP3412是什么。

    您确切希望更改什么? 这2个波形处于不同的时间标度和 V/div、光标似乎没有测量任何内容。 不清楚您需要什么。