This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25705:用于 D 类放大的4MHz PWM

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684613/ucc25705-4mhz-pwm-for-class-d-amplification

器件型号:UCC25705

大家好、我对电子产品有些陌生、我有一个生成200kHz 正弦波的特殊应用。 我正在尝试使用 D 类放大来实现这一点、以实现高效率。 对于低 THD 和滤波器要求、我希望 PWM 驱动频率约为4Mhz。  

UCC25705是否能够实现这一点? 它的数据表中有与其在4Mhz 下工作能力相关的信息。  

是否有更好的方法来实现这一点?  

谢谢

Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suresh、

    我认为您最好在另一个论坛上发布此问题。 此论坛主要讨论一般运行频率低于150kHz 的电源应用、支持团队不会了解适用于此音频应用的替代器件型号。

    让我看看我是否能找到一个更好的论坛来支持您的问题。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suresh、

    您最好 在 Auido 放大器论坛上的 e2e.ti.com/.../6上发布您的问题吗?

    此致

    Peter