This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:具有 LEM HAIS 200-P 电流分流器的 UCC29002

Guru**** 2590160 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682797/ucc29002-ucc29002-with-lem-hais-200-p-current-trasducer

器件型号:UCC29002

我们正在开发适用于工业应用的电池充电器。 我们希望使用 UCC29002负载共享控制器进行并行管理。 如数据表中所述、UCC29002将与电流感应电阻器搭配使用、电流共享误差为1%。

UCC29002是否将与 LEM HAIS 200-P 电流检测器配合使用 、 并像电流感应电阻器那样提供1%的电流共享误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ravi

    我不知道 TI 已经在霍尔效应传感器方面做了任何工作、但我在前一家雇主那里使用过这些传感器、因此我愿意提供一些建议。

    传感器 需要一个偏置电源、数据表上标记为+VC。 请确保此电源不受 PSU 输出短路的影响。 否则、在电流最高时、您将丢失电流感应信息-当然、电阻器电流感应不会以这种方式受到影响。 最好的做法是使用与 UCC29002相同的电源轨

    2 1%的误差实际上是指 UCC29002的基本性能、通常由电流感测放大器的输入失调电压决定。 还有其他误差源、例如组件匹配-例如、CS+和 CS-引脚上的电阻器会影响增益。 控制器将像电阻式传感器一样使用霍尔传感器提供准确的结果、但您确实需要知道错误项的生成位置-例如、前面提到的 CS+和 CS-电阻器。 还请注意、您所查看的霍尔效应传感器的基本精度为1%、因此我建议-就像我在使用电流感应电阻器时那样-仔细地制定误差预算并查看它是否满足您的要求。

    3霍尔效应传感器测量它们所暴露的磁场—通常这取决于所测电线中电流的磁场。 但是、它们也会从其他磁场中拾取一小部分-例如、当传感器旋转90度时、耳磁场会导致其输出显著变化(我发现这是很难的!) -确保组中的所有传感器都朝向相同的方向

    除此之外-霍尔效应传感器应该很好。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Colin!