This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:峰值输出 SW

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683944/lmg5200-spike-output-sw

器件型号:LMG5200

你(们)好

我正在编写 lmg5200 BLDC 应用手册、但我应该介绍 输入 HI 和 LI 之间的死区时间

我的 PWM 的频率为20Khz 、为了避免 Hi=Li=1、我应该应用于我的输入的最小死区时间是多少

Vin = 24V 直流、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sidhoum、

    感谢您的提问。 对于死区时间设置、有两种不同的设置。 一个死区时间是软开关、它取决于 您的负载电流以及输出电容和电感器电流之间的谐振。 对于该死区时间、您必须计算换向期间的 dv/dt、然后将传播延迟不匹配考虑在内。 有关硬开关死区时间、请查看我们的数据表以了解传播延迟不匹配情况。 对于 LMG5200、最大值为 8ns 在这种情况下、我想说、如果您有更多的裕度、例如10ns 的死区时间、那么您应该是安全的。  

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢