Other Parts Discussed in Thread: BQ24190, BQ24735, BQ24257, BQ25890, BQ24105-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24105-Q1 主题中讨论的其他器件:BQ24190、 BQ24735、 BQ24257、 BQ25890、
工具/软件:Linux
我们将基于 Sabreauto 的定制板用于 汽车信息娱乐系统。它在 Android 内核4.9中运行
我们使用 BQ24105IRHLRQ1作为电池充电器 IC、目前我们有用于 BQ2415X BQ24190 BQ24257 BQ24735 BQ25890的驱动程序。我们想知道我们是否可以为 BQ24105IRHLRQ1使用这些可用的驱动程序中的任何一个、或者在其他地方有一个可用的驱动程序。 请支持我们启动此充电器 IC。