This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:手动调光

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684114/lp8863-q1-manual-dimming

器件型号:LP8863-Q1

您好!

是否可以实现手动调光、例如通过电位计作为 Riset? 或者可能还有另一种方法。 非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damir:
    我们应该能够通过将电位器用作 Riset 来实现粗调光、但让我确认一下、在实验中、我将在明天为您提供更确切的答案。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、辽卡特、

    好极了。 正在等待详细信息...  

    感谢你能抽出时间。

    此致、
    Damir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damir:

    我确实确认了 Riset 输入被持续监控(不仅仅在加电时)、因此可以使用电位器手动连续调暗 LED 灯串。 话虽如此、很显然、这不是运行 LP8863的正常方式、您将失去大量高级功能、例如局部调光。

    希望这能解答您的疑问。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的辽家! 这正是我们要寻找的。 我知道这个令人印象深刻的 IC 的所有优势、我们将在设计中使用它们、但是、对于一个特定的应用、我们需要手动调光。
    再次感谢、祝您愉快!

    此致、
    Damir