This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:充电指示不正确

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674726/bq21040-charging-indication-is-not-proper

器件型号:BQ21040

你(们)好   

请参阅 以下原理图。

如果 I 插拔 输入电源 CHG 引脚行为正确

但即使只有 2mA 电流流入电池、它也不会变为低电平。 我  通过移除系统负载来检查此行为。

请 解释一下?  我 想  使用  CHG  ping 作为 充电和 充满电的指示 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    充电电流低、终止电流低、52mA 和5.2mA。  但是、该电流下的 K-SET 可能低至340、这会将充电电流设置为34ma 并终止3.4mA。

    这不是2mA、但确实指出了端接电流将很低、任何系统噪声都可能是一个问题。  此外、还需要测试设置的电池电流测量精度。