This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:设计容量、完整充电容量和重新设计 Capacity ()问题:

Guru**** 2589145 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684415/bq34110-design-capacity-full-charge-capacity-and-remainingcapacity-questions

器件型号:BQ34110

TRM 说:“更新后,bq34110器件会将新的 FullChargeCapacity()值写入数据闪存,以获得完整的充电容量”

  1. 如果我们擦除并重新编程 DataFlash,我们是否应该假定该值将消失,我们必须再次这么做?
  2. 我们可以通过从 DataFlash 中读取值并将其放入使用引导模式编程的 DataFlash 映像来解决该问题吗?
  3. TRM 说:“在电池电量从接近满电量到电池电量低的合格放电后,bq34110器件会更新 FCC”
  4. 它预计的电池电量有多低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    要了解有关 CEDV 监测计工作原理的更多信息、请参阅2011深度技术培训系列中的此培训材料。 IT 计量不适用于此器件、但请注意幻灯片20-25、了解 CEDV 的工作原理。 EDV0、EDV1和 EDV2阈值对于算法的工作方式至关重要。

    e2e.ti.com/.../download.aspx

    请阅读此处提供的 TRM: www.ti.com/.../sluubf7.pdf

    此致、
    Bryan Kahler