This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:LDO 未开启。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV757P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702130/tlv757p-ldo-not-turning-on

器件型号:TLV757P

您好!

LDO 将不会打开。

根据数据表完全连接、但 NC 引脚接地除外。

VIN 连接到锂电池。

VEN 连接到 UC 3.3V 引脚进行控制。

当我将 Ven 驱动至3.3V 时、Vout 为0.9V。

当我将 Ven 驱动至0V 时、Vout 为0V、这符合预期。

它必须是简单的东西、对吧?

提前感谢

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    您使用的是哪个版本的 TLV757P (您的应用应该使用什么 Vout)?

    通常、当 LDO 未达到其标称稳压电压时、这是由意外漏电路径引起的。 有时、这些路径是由未正确清理的残余磁通导致的、甚至是 LDO 负载中的残留磁通。 您是否能够将 LDO 与负载隔离以在没有负载的情况下观察输出? 如果是、输出是否达到其调节电压?

    为了帮助调试、您能否提供输入电压、输出电压、输出电压和(如果可能)输出电流的范围? 最好查看电压轨之间的关系。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我使用的是3.3V 输出版本:TLV75709PDBVR

    我没有提到的一点是、我有一个高容性负载、一个3F 超级电容器。

    我可以轻松断开负载、但启用后、Vout 仍然为0.9V。

    如果我完全绕过 LDO、负载运行正常。

    Cin 和 Cout 均为低 ESR 1uF

    电路符合数据表:

    电路板布局

    感谢您查看此内容...

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    TLV75709PDBVR 具有0.9V 的固定输出。 因此、LDO 在您的系统中正常运行。  对于3.3V 输出、请使用 TLV75733PDBVR。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan 没有让我感觉比我已经做的更愚蠢!!!

    好消息是它工作正常。

    感谢您的盛情款待!

    Paul