您好!
我尝试用 UCC28711解决问题三天、但现在没有成功、并决定将问题发布在这里。 我阅读了在此论坛中找到的所有文章以及 TI 提供的与 UCC2871X 系列、相关器件和 TIDU873A "用于确定绝缘电阻的泄漏电流测量参考设计"相关的 PDF、但它没有解决我的问题。
我基于 TIDU873A 设计了自己的 PCB、请参阅下面的原理图。 但是、UCC28711无法正常启动-相反、它仅在 DRV 引脚上提供一个脉冲、然后大概进入故障模式。 与数据表建议的(8.4.4启动操作)和参考设计(6.7.2.6上电和 HV 启动)不同、我的芯片不提供三个启动脉冲、然后决定进入故障模式。
示波器屏幕截图:
a) VDD 引 脚连接到 GND_ISO (蓝色)、DRV 引脚连接到 GND_ISO (红色)、100ms/div、之后:1us/div 放大/重新触发
b.) VDD 引 脚连接到 GND_ISO (蓝色)、VP500_ISOWAE (输出引脚)连接到 GND_ISOWAE (红色)、两个最初隔离的接地通过示波器连接-此处为500伏、但为22.0至28.8V
c.) VDD 引 脚连接到 GND_ISO (蓝色)、VFB (辅助绕组)连接到 GND_ISO (红色)
d.) DRV 引 脚连接到 GND_ISO (蓝色)、VFB (辅助绕组)连接到 GND_ISO (红色)
e.) DRV 引 脚连接到 GND_ISO (蓝色)、电压直接通过电流分流器 R15 (将1.5欧姆替换为0.75欧姆)(示波器 GND 连接到 GND_ISO、使用小信号接地回路进行探针)(红色)
f.) DRV 引 脚连接到 GND_ISO (蓝色)、输入电容电压(VBAT_OUTERY_FUSTER_DIOLED 连接到 GND_ISO) (红色)、放大的红色 Y 轴、电压介于197.2和202.1 V 之间
讨论
在发送另一个脉冲并进入 UVLO 之前、UCC28711似乎检测到某种故障。 但是、我看不到这样做的原因:
故障保护。
- 输出过压故障
- 输入欠压故障
- 内部过热故障
- 一次侧过流故障
- CS 引脚故障
- VS 引脚故障
更改为1.使用电阻分压器和辅助绕组的波形、可以计算出 VS 引脚电压介于-14.9V 和+0.88V 之间
更改为2.:我不理解、实际上我也没有意识到 TIDU873A 是在辅助绕组电压低于 UVLO 导通电压的情况下实现的。 但是、HV 引脚似乎正在为输入电容器正确充电。 我尝试添加一个220uF 电容器、这会显著增加通过 HV 引脚的电容器充电周期、并通过 UCC 放电、但它也没有启动(1个脉冲)。 我还添加了二极管 D9 (TIDU873A 中的图24)、并断开 C4和 C5之间的原始 PCB 连接。 充电/放电周期小得多(因为 VDD 引脚的有效容量为1uF、而不是11uF)、因此输出电压大约为50V、但仍然未调节到所需的500V 电压(仍然只有1个脉冲)。
更改为3.:正常的实验室条件,温度为20-22°C,因此不太可能。 我不想触摸芯片、当时没有热像仪、但我想如果过热、芯片会进入更长的空闲时间。
更改为4。 和5.:我尝试了不同的电阻器(0.75R、1.5R、2.7R)但没有成功,导致分流器和 CS 引脚上的电压为0.2、0.5和1.0V。 对于所有电阻器、仍然只有一个脉冲。 至少在0.2和0.5V 电压下、它应该可以正常工作。
更改为6.:我尝试更改 UCC 并且有两个组装版本的 PCB,所以我猜不是一个坏的焊点或类似的情况。
我尝试过但未成功的事情:
- 已更换 UCC28711
- 将 R1、R2、R3、R5、R9 (连接到 HV 引脚)降低至47k Ω 之和
- 删除了 D2 (原理图中的名称)齐纳二极管
- 将与 D2并联的1K 电阻器 R17替换为100kOhm
- 移除了 R6、因此不会使用 LED /消耗电流
- 已检查 EN 信号、该信号持续为5V
- 已检查高压输入、即使在 MOSFET 栅极脉冲期间、该输入也相当平坦
- 已检查 DRV 信号、似乎正常
- 更改了 R10 (具有1 R 和100 R 的栅极电阻器)
- 已仔细检查 UCC 和变压器750342792 (Wuerth)的引脚布局
我想接地不是100%正常、因为 CS 引脚上似乎有很大的摆幅。 但是、它不能这么糟糕、因为我有一个接地窗格、并将220nF 输入电容器+/-、变压器和 MOSFET 之间的环路保持在较小的水平。
输出电流不会显著(我认为、因为输出电压在断电后缓慢下降、并保持在22V 至28V 之间或接近50V、具体取决于我在上面所做的更改。 但是、如果这应该是一个问题、我可以在下周再次测量分流器)。
是否有人知道故障可能是什么、芯片到底是什么、为什么? 或者我可以在设置中更改什么?
我非常感谢您的帮助、因为我再也没有其他想法了、我需要在接下来的几周内使用绝缘电阻监测器。
提前感谢您、致以诚挚的问候、
Matthias Luh