请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ27542-G1我需要使用容量为16000mAh 的单节电池设计具有集成电量监测计(I2C)的电池组。
在检查选择指南时、我发现 BQ27542-G1的设计值高达32Ah、但在检查技术参考手册时、最大容量为14500mAh。 这对于我的应用来说太低了。 您能建议合适的器件型号吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要使用容量为16000mAh 的单节电池设计具有集成电量监测计(I2C)的电池组。
在检查选择指南时、我发现 BQ27542-G1的设计值高达32Ah、但在检查技术参考手册时、最大容量为14500mAh。 这对于我的应用来说太低了。 您能建议合适的器件型号吗?