This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2410:禁用条件下的 VDD 电流

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683724/tps2410-vdd-current-at-disabled-condition

器件型号:TPS2410

您好、应用团队、

TPS2410 VDD 电流在数据表中描述为1.2mA。
我的问题是、在禁用状态下、电流是否由 OV 降低。 如果是、您能告诉我降低的值吗?
我的客户希望尽可能降低功耗、他认为1.2mA 比预期大得多。

提前感谢。
新亚·索本
TI 日本东部地区 FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinya Sawamoto、

    OV 期间没有低电流模式。 因此、在 OV 条件下、Vdd 电流预计约为1.2mA。
    但可以使用从 IC GND 到实际系统电源 GND 的外部 MOSFET 来实现低电流模式。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kari。
    我明白了。

    此致、
    新亚·索本