This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:LM5050是否适用于5V 电压轨?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684316/lm5050-1-is-lm5050-suitable-in-5v-rail

器件型号:LM5050-1

大家好、

我的客户想知道 LM5050是否适合具有2%误差的5V 电压轨? 即 Vin=4.9V-5.1V。 根据数据表、最小 Vin 为5V。

感谢您的评论。

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    我们不保证工作电压低于5V。 但是、器件的工作电压将略低于5.0V、直至达到4.9V。


    此致、
    Kari。