This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF16821-Q1:各种最坏情况的案例研究

Guru**** 2557970 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF16821-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684150/buf16821-q1-about-case-study-of-various-worst-case-scenario

器件型号:BUF16821-Q1

您好、支持团队、

我对 BUF16821-Q1有一些问题。
我们的客户正在考虑其应用中各种故障模式的案例研究。
在以下情况下、是否存在该 IC 可能被销毁、烧坏或烟熏等的风险?

1.如果 VS、VSA、GNDA 和 GNDD 等相邻引脚相互短路。
2.如果一个或多个引脚被打开、包括 VS、VSA、GNDA、GNDD。
Ω 一个或多个输出引脚短接至 GND (如果在 VS 和电源之间插入了10k Ω 的限值电阻器)。
 根据数据表的绝对最大额定值、我们了解每个封装一个引脚可连续短接至 GND。

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tachibana、

    如果 OUT9编程为高电平、然后短接至 VSD、则 IC 可能会损坏、因为 VSD 的绝对最大额定值为6V。
    由于需要在 VSA 之前提供 VSD、因此 VSD 上的开路可能会损坏设备。
    如果多个输出短接至 GND、我预计 VS 中的10欧姆电阻器可能会损坏。
    是的、一个输出引脚可连续短接至 GND、而不会损坏器件。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte–San、

    感谢你的建议。

    我知道在某些情况下器件可能会被销毁。
    尽管我们不认为客户实际上会使用此类设备、但在设备被销毁时是否存在燃烧或冒烟的风险?

    此致、
    M. Tachibana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tachibana-San、

    我不会期望这种灾难性的失败,但我自己也没有检查。

    我需要一些时间来检查这一点。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte–San、

    谢谢,我明白了。

    此致、
    M. Tachibana